This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:NFC 模块

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: DLP-7970ABP, TRF7970A, RF430CL330H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1025621/trf7970a-nfc-module

器件型号:TRF7970A
主题中讨论的其他器件:DLP-7970ABPRF430CL330H

大家好、  
我正在寻找 NFC 模块、以便将固件更新到我们的其中一款产品。 对 我来说、芯片 TRF7970ARHBT 似乎是一个不错的选择。 是否有任何模块可用于此芯片、以便我可以将该 muddle 直接放置到 PCB 并将必要的连接(如 VCC、GND 和 I/O)连接到我的控制器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shibin、

    有一个可用的模块。 它是用于我们的 Launchpad 的 DLP-7970ABP 所谓的 BoosterPack:

    https://www.ti.com/tool/DLP-7970ABP

    对于此第三方 BoosterPack、可在此处找到相关文档:

    https://www.dlpdesign.com/rf/dlp-7970abp-ds-v14.pdf

    有关更多信息、另请参阅常见问题解答:

    https://www.ti.com/lit/pdf/sloa246

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高高压、  
    感谢你的答复。
    该模块看起来非常大、可以放置在我们的载板上。
    我要寻找的是单个 NFC 模块、如下面的红色圆圈所示

    可连接其电源和 I/O 以与 MCU 通信、并可连接到其环路天线。
    TI 是否提供此类解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shibin、

    这是 TI 为 TRF7970A 提供的唯一模块。 此模块的目的是为客户提供评估和软件开发工具。 对于最终产品、由客户自行开发自己的解决方案。

    为了支持自己的客户设计、TI 提供包含所有设计数据的参考设计:

    https://www.ti.com/reference-designs/index.html#search?keyword=trf7970a

    DLP-7970ABP 正是您想要的产品。 它不包含 MCU。 仅当您要连接您的唯一天线时、才需要对电路板进行更改。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。
    感谢你的答复。
    TI 是否有任何其他用于 NFC 的此类模块?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shibin、

    如果您要求任何读取器模块、不、没有其他 NFC 模块。 另一个模块仅用于 RF430CL330H 应答器、可用于通过 NDEF 消息进行通信:

    https://www.ti.com/tool/DLP-RF430BP

    此致、

    Helfried