This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:无法使用其他读取器写入单个块

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H, RF430FRL152HEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1024088/rf430frl152h-cannot-write-to-a-single-block-using-other-readers

器件型号:RF430FRL152H

您好!

很抱歉我遇到了另一个问题。 最近我购买了一款支持 ISO15693协议的新读取器。 当我使用它来读取数据并将数据写入 RF430FRL152H 时、我遇到了一个问题:读取单个块命令可以正常工作、写入单个块指令不工作。 当我使用其他标签时、写入单个块可以正常工作。 所以我想,这是由选项标志还是其他问题引起的?

此致、

志雄

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、RF430FRL152H 不需要选项标志。 您是否为数据使用了正确的块大小? 标准将是8字节。

    由于我没有其他可用的阅读器、所以我将 Android 手机与应用 NFC 工具专业版一起使用、发送一条命令、将数据写入到第9个块、而不会出现任何问题。 我已发送以下 ISO15693命令:

    0x0221091234567812345678

    -> 02  个标志

    -> 21  写入单个块命令

    -> 09  块编号

    -> 1234567812345678  8字节数据

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我使用8字节大小。  但写入数据不起作用。  这似乎不是一个标志问题、因为我在 TRF7970上使用了相同的标志、它起作用。 那么、是否还有其他会影响读取器读写的问题?  它与命令响应时间有关吗?

    此致、

    志雄

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的想法有点过时、原因可能是什么。 我还想知道、如果这个问题与 RF430FRL152H 相关、为什么其他客户没有提出这个问题。 如果问题与响应时间有关、那么您的读取器会错过响应、但 RF430FRL152H 应该已经写入了数据。 但这似乎不是我从你的帖子中了解的情况。 然后、它必须与下行链路相关、这意味着 RF430FRL152H 未正确接收到单个写入块。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这非常令人困惑。 我多年前在论坛(RF430FRL152HEVM:无法使用 GAO RFID 读取器(233015A)向 RF430FRL152上的 FRAM 写入数据)(e2e.ti.com/.../rf430frl152hevm-unable-to-write-to-fram-on-rf430frl152-with-gao-rfid-reader-233015a)上发现了一篇文章、这是一个非常类似的问题、但没有后续解决方案。  我的读卡器已被送回原厂进行测试,他们不理解原因,我将在再次收到读卡器后重新测试。

    也许我应该考虑另一种方法、我可以使用该读取器从 RF430FRL152H 读取数据。 但我需要修改 RF430FRL152H。 我注意到、使用无限采样后、"startbit"始终为"1"、块9的数据也不断刷新。 但是、当 RF430FRL152H 断电并再次上电时、"startbit"仍然为1、块9的数据不会改变。 这意味着采样已停止。 是否有办法在不重新写入数据的情况下重新开始采样? 这个问题是否应该重新讨论并在主题中提出、而不是继续在这里讨论?

    此致、

    志雄

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    事实上、我今天再次收到了这个读取器、并且成功地将数据写入 RF430FRL152H、但是成功率非常低。 读取数据的成功率不高。 这是共振频率问题吗?

    此致、

    志雄

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否曾尝试使用支持 NFC 的手机来检查您是否能够与 RF430FRL152H 成功通信?

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    事实上,我没有一个能够写入数据的 Android 应用程序。 您是否可以向我发送您使用的 APK?

    此致、

    志雄