This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2500:使用 CC2500在2.4GHz 上进行 OOK 调制的范围

Guru**** 670150 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2500
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1024049/cc2500-range-of-ook-modulation-on-2-4ghz-using-cc2500

器件型号:CC2500
主题中讨论的其他器件: 射频范围估算器、 SMARTRXEBK

您好!

两个 CC2500收发器在具有 OOK 调制功能且数据速率为1024bps 的2.4GHz 频段中作为发送器和接收器运行、二者之间可实现的实际距离(在距离方面)是多少?  无 FEC、编码和数据白化。

此致、

Harsha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1dBm 对应"1"、-22dBm 对应"0"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OOK 的最小数据速率为1.2kbps。

    我还没有看到任何数字可以让我们估算覆盖范围。 如果您知道或能够使用您使用的设置测量传导灵敏度、则应该能够使用 https://www.ti.com/tool/RF-RANGE-ESTIMATOR 找到估算值。 请注意、距离估算器不包含对您所需内容的直接支持、但如果您有相关的灵敏度数字、则仍可以进行估算。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    订购的 CC2500EK 和 SMARTRXEBK 对将在我获得后进行测试。  另请尝试射频范围估算器。