This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:端口1引脚电容

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1024301/rf430frl152h-port-1-pin-capacitance

器件型号:RF430FRL152H

您好!

你好。

我们的客户正在搜索 RF430FRL152H 的端口1引脚的输入电容。 n´t、他们在数据表和手册中找不到任何信息。

您能帮助我们提供这些信息吗? 谢谢你。


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    客户是对的、官方数据表中未指定此参数、因为生产测试不能保证该参数的正常运行。

    数据表的内部版本(包含设计目标)为端口1指定了7pF 输入电容。

    此致、

    Andreas。