This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:TRF7970A

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1023809/trf7970a-trf7970a

器件型号:TRF7970A

来自土耳其的您好!

 

我计划使用 TRF7970A 进行 NFC 设备操作。 我的问题是、我可以将 TRF7970A 与手机和 NFC 卡配合使用吗? 在与手机配合使用时、它是否可以像 NFC 标签一样使用? 我查看了数据表、但没有找到明确的答案。

感谢你能抽出时间。 祝你度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zafer、

    请参阅表1 (第3页)中 TRF7970A 器件的常见问题解答、其中显示了所有支持的模式:

    https://ti.com/lit/sloa246

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     感谢您的回复。 这非常有用。 我还有其他问题。 NFC 标签是否支持 P2P 通信? 我是否可以在 P2P 通信上使用具有 NFC 标签的 trf7970a。 模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zafer、

    不可以、您可以使用两个 TRF7970A 器件、或者可能使用一个支持 NFC 的移动电话、两者都处于 P2P 模式进行通信。 "标准"标签不支持 P2P。

    另请参阅以下文档、了解有关 P2P 模式的更多详细信息:

    https://ti.com/lit/sloa192

    此致、
    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 祝你度过美好的一天!