This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:由于未清理 OsalPort 计时器、在高流量负载期间器件发生故障

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1023576/cc1352p-device-fails-during-high-traffic-loads-caused-by-osalport-timers-not-being-cleaned

器件型号:CC1352P

您好,

什么是设备故障现象?  我还遇到类似的问题、收集器的 MAC 层有时不工作(监听器观察到协调器未发送任何数据)、收集器的应用启用了看门狗、但看门狗未复位器件、 所有传感器都已断开连接;应用场景是收集器的大量传入流量负载。 一个收集器中最多有100个传感器。,有时收集     器会在1秒内发送或接收20个或更多数据、并在1秒内接收100个 ApiMac_mlmePollReq。  

我在 TI E2E 上看到、该问题将在5.30 SDK 中修复、预计何时发布。

要使收集器的应用程序进行自检、 检测问题并在新版本发布之前重新启动设备、可以执行哪些操作?  这一问题困扰了我很长时间;

谢谢、期待您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将指派一个人员来研究这个问题。 对于5.30 SDK、通常会在 Q3末发布。

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tenix:

    您可能知道、TI 15.4-Stack 的设计并未考虑高数据应用。 因此、我无法向您保证您将能够实现此用例。 但我将帮助您进行调试。

    首先:您当前使用的是 TI 15.4-Stack 的哪个版本? 我建议您升级到最新版本(5.20)。

    其次:请设置监听器并提供监听器日志。 这将使我们能够看到无线传输的内容。

    谢谢、

    Marie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我使用的版本是 Simplelink_cc13x2_26x2_SDK_4_10_00_78、我稍后将升级到新版本。  最近几天没有例外。 如果有任何例外、我将上传例外日志。  

    我想上载正常监听器日志。 CWBX 文件、但上传失败。 如何上传

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tenix:

    如果您可以上载到文件共享网站并为我提供一个可下载的链接。

    我从未见过 CubX 嗅探器日志、因此我可能需要一些有关如何读取它的指导。

    (我正在考虑 TI 数据包监听器2.)

    谢谢、

    玛丽·H.