This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:访问0、9V VREF 以生成我的偏置电压

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: LPV542

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1159484/rf430frl152h-access-to-0-9v-vref-to-generate-my-bias-voltage

器件型号:RF430FRL152H
主题中讨论的其他器件:LPV542

你好  

我们正在设计低成本医疗贴片  

我们的目标是使用 RF430FRL152、我们需要有1/3的 ADC 范围电压来偏置传感器

我们是否可以访问0、9V VREF 电压才能使用它?

我们使用 LPV542、但仍然有一个自由通道、在本例中、通过缓冲到 LPV 的 Mohms 分压器、我们可以使用外部基准  

期待您的支持  

此致

Ziad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还注意到我们有一个经过稳压的 VDDD、但我无法访问 它的初始值  

    我们是否可以将此选项作为长期解决方案???

    此致