This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352R1:是否可以使用(TIDA-010022)的参考设计通过低于1GHz 的毫米波雷达传感器传输来自 IWR6843ISK 的原始 ADC 数据?

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1039036/launchxl-cc1352r1-is-it-possible-to-transmit-the-raw-adc-data-from-the-iwr6843isk-using-the-reference-design-of-tida--010022-people-counting-and-tracking-using-mmwave-radar-sensor-with-sub-1-ghz

器件型号:LAUNCHXL-CC1352R1
主题中讨论的其他器件:IWR6843ISK

您好!

我使用 IWR6843ISK 通过  LAUNCHXLCC1352R1无线传输人员计数参考设计。 现在、我想知道我们是否可以通过  LAUNCHXLCC1352R1传输每帧采集的原始 ADC 数据。  

此致、

Mohan