This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:用于 CC2652R7或 CC1352R7的 Launchpad

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R7, CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1038447/cc2652r7-launchpad-for-cc2652r7-or-cc1352r7

器件型号:CC2652R7
主题中讨论的其他器件: CC1352P7

尊敬的 TI:

您是否计划为 CC2652R7或 CC1352R7制作 LaunchPad、如果是、何时 提供该 LaunchPad?

谢谢、

埃吉勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这些 LaunchPad (CC2652R7和 CC1352P7)已经制作但尚未发布。  

    我想这些将在年底之前发布。 我将确认发布日期并告知您。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    预计发布日期为年底。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    您是否会将平衡-非平衡变压器用于具有 P7的新型 Launchpad?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们有一些可以使用的 IPC。 目前正在对它们的性能进行测试。

    此致