This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:IRQ 未发生

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1034297/trf7970a-irq-does-not-occur

器件型号:TRF7970A

我们使用 TRF7970A 的一些定制板不工作。 通信信号似乎正常工作。 与工作芯片的唯一区别是 IRQ 信号完全不可见。 我们排列的大约2000张卡中的1000张出现了问题。 可能的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Utku、

    首先、您应该检查 TRF7970A 器件上的所有电压、如果它们在数据表中被指定的话。 另一种可能的故障可能是振荡器。 请检查振荡器是否以13.56MHz 或27.12MHz 运行、具体取决于所使用的晶振。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电压正常、 振荡器以13.56MHz 运行、但没有 IRQ 信号、它处于空闲状态。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Utku、

    我只能假设 与 TRF7970A 的通信存在问题。 即使 RF 部分有问题、至少在 TX 完成(FIFO 空)时、必须发生 IRQ。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们从电路板上电观察到 IRQ 线路、信号没有变化、它始终处于空闲状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried、

    同样的问题仍然存在。 我们看到数百张卡的问题。 我们必须停止生产。 您能更详细地提供帮助吗? 我将在附件中发送工作卡和非工作卡的日志。 如果您可以提供电子邮件地址、我可以提供原理图和布局。

    e2e.ti.com/.../working-rfid.log

    e2e.ti.com/.../not-working-rfid.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Utku、

    Helfried 在2021年9月27日之前不上班。
    我不是专家、但从您的日志文件中、您似乎难以与 TRF7970A 通信。
    似乎它从未涉及到 TX 点、这将适合您缺失的 IRQ 观测。
    您是否参考了数据表(https://www.ti.com/lit/gpn/trf7970a)中用于 SPI 控制的6.10章?
    它还有助于使用逻辑分析仪记录 SPI 信号(与线程 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1037909/dlp-7970abp-trf7970a-initialization-and-write-read-registers-via-spi 中的类似)。

    此致、
    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    感谢您的支持。  我可以在明天发布详细的示波器输出。 但是、根据我的输出、当 CS 降至低电平时、我们观察到 MISO 中存在一种奇怪的行为。 它不能跟随 CS 立即降低。 您对此类行为有何看法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 我将获得更多示波器输出。 我们的同一 TRF7970A 模块板可与 MSP430配合使用。 但在 TI 的 Linux 驱动程序上不起作用。 我们没有对驱动程序进行任何更改。  我们是否需要对驱动程序进行任何更改? 你有什么建议吗?  这种情况非常紧迫,因为大规模生产处于停滞状态。

    从日志中可以看到、我们得到一个到 TRF7970A_CMD_TEST_EXT_RF (0x99)命令的0xFF 响应。 然后、器件会反复尝试初始化。 我们不断递归地从 MISO 获取0xFF 到0x83命令。  

    故障器件(0x83命令->读取0xFF):

    您在示波器屏幕上看到了什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Utku、

    我刚刚看到这个帖子、发现它仍然打开。 同时、您是否找到了该问题的解决方案?

    您写过问题出在直接命令0x19、该命令测试外部射频、但在屏幕截图中、我只能看到0x83软件初始化命令。 此命令不提供响应。 对于其他命令、主器件必须在命令之后发送时钟、以输出从器件的响应。

    此致、

    Helfried