This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:关于通过两台 PC 中的两个 TRF7970 GUI 进行 NFC 对等通信

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1037513/trf7970a-regarding-nfc-peer-to-peer-communication-through-two-trf7970-gui-in-two-pc

器件型号:TRF7970A

您好!

我参考了有关   TRF7970A 评估模块(EVM)用户指南的文档" www.ti.com/.../slou321a.pdf "

根据第38页的内容,我们已经按照 NFC 对等通信的所有步骤,使用两台使用 TI 开发的 GUI 的 TRF7970A 设备, 但在多次尝试连接后、它仅连接一次、并且经常要求设置新的目标 CID 编号、

请提供上述问题的解决方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeevan、

    TRF7970A EVM (修订版 A)不再发行、其官方支持已结束。
    您仍然可以查找现有文档或旧的 E2E 论坛、但软件可能已经过时、TI 无法对此提供任何支持。

    此致、
    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经听过你的回声了一段时间,所以这条胎面已经关闭了。 如果您希望继续讨论、请在下面发布包含更新的回复(或创建新主题帖)。

    此致、
    Andreas。