This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:读取4类标签(MIFARE DESFire EV2 4K)

Guru**** 2613915 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430F5529LP, DLP-7970ABP, TRF7970A, MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1035200/trf7970a-reading-type-4-tags-mifare-desfire-ev2-4k

器件型号:TRF7970A
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430F5529LPDLP-7970ABPMSP430G2553

您好!

我们将 DLP-7970ABP 插件模块与包含 TRF7970A NFC 收发器的 MSP-EXP430F5529LP 开发套件搭配使用。 到目前为止、我们已经测试了2、4和5类标签。 我们能够读取2类和5类标签、但不能读取4类标签。 我们使用的4类卡是 MIFARE DESFire EV2 4K 卡。 写入完全不起作用。 读取间歇性工作。  

我读到 MIFARE 技术使用 AES 加密、我想知道这可能是原因。 但是、TRF7970A 数据表声称、所有1-5类标签都可以读取和写入。 如果需要进行任何修改才能读取4类标签、请告知。 如果是、我要使用的模块需要进行哪些修改?

采用 TRF7970A 的 MIFARE DESFire EV1 AES 身份验证假设 MSP430G2553 LaunchPad 和 DLP-7970ABP BoosterPack、而不是 我们正在使用的 MSP-EXP430F5529LP。

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mikael、

    据我所知、目前尚无 MSP430G2553 LaunchPad 解决方案可用。

    目前、我不确定 MSP-EXP430F5529LP 为什么不适合您。 遗憾的是、我们的专家目前正在休假。 我将在星期一尝试进行研究、并告诉您我的调查结果。

    此致、

    Andreas Mueller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mikael、

    我必须回复我之前的陈述(很抱歉、我是该设备的新员工、我正在为休假的同事提供服务)。 您说得对、有一个关于使用 WSP430G2553 LP 示例固件进行 AES 身份验证的应用手册(www.ti.com/.../sloa213)。 通常、AES 加密是一个更高的通信层、需要通过固件实现。 MSP-EXP430F5529LP 示例固件仅支持基本(普通)通信。 因此、您必须为 AES 加密创建自己的固件扩展。 一般而言、MSP430微控制器(G2553和 F5529)非常相似。 主要相关差异是存储器大小。 因此、我认为 WSP430G2553 LP 示例固件仍然是 AES 实现的良好参考。 此外、我还建议研究 TRF7970A 的技术文档(例如 www.ti.com/.../sloa246www.ti.com/.../sloa159)

    此致、
    Andreas Mueller。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经听过你的回声了一段时间,所以这条胎面已经关闭了。 如果您希望继续讨论、请在下面发布包含更新的回复(或创建新主题帖)。

    此致、
    Andreas。