This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:测试 NFC 通信所需的 GUI 工具

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A, MSP-EXP430F5529LP, DLP-7970ABP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1040442/trf7970a-required-gui-tool-to-test-nfc-communication

器件型号:TRF7970A
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430F5529LPDLP-7970ABP

大家好、团队、

我们当前使用的 GUI 工具是 TRF7970A GUI、但该工具非常不稳定、使用时多次崩溃。

另一个问题是、当2个具有 TRF7970A 的模块相互接触时、在多次尝试中仅有一次机会、它将在 GUI 中显示为已连接。

因此、任何人都可以推荐任何其他支持 TRF7970A NFC 对等通信的 GUI 工具。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeevan、

    推荐用于 P2P 模式的评估工具是 DLP-7970ABP + MSP-EXP430F5529LP Launchpad。 对于此组合、可使用 GUI 来演示 P2P 模式。 如需更多信息、请参阅 TRF7970A 常见问题解答(2.2章):

    https://ti.com/lit/sloa246

    您正在使用的 GUI 和 EVM 已知存在错误、已被常见问题解答中建议的工具取代。 旧工具已不受支持、而且多年也不可用。

    此致、

    Helfried