This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7962A:晶体匹配

Guru**** 2524660 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7962A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1039570/trf7962a-crystal-matching

器件型号:TRF7962A

您好!

我的客户对 TRF7962A 的晶体匹配有疑问。
他们正在进行晶体匹配测试。

他们用22pF 和27pF 两种模式尝试了 C1和 C2。


通常、当电容较小时、频率将增加。
然而、实际测量值却是如此、当电容很小时、频率就会变小。

一般而言、如果电容很小、负电阻会很大。 然而、当电容很小时、负电阻变得很小。
客户无法决定 C1和 C2、因为它与一般行为不同。

是否有人知道 TRF7962A 的这种行为?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rei、

    我没有对此行为的解释、但如果晶体和电路板的杂散/寄生电容匹配指定的负载电容、则必须选择电容器 C1和 C2。 如果此计算结果正确、频率应与标称13.56MHz 匹配。 客户为什么要使用不同的电容器进行测试? 达到13.56MHz 标称频率是否有问题?

    此致、

    Helfried