This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152HEVM:programación ó n del dispositivo。 Temperatura、RF

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152HEVM, MSP-EXP430G2ET, RF430FRL152H, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1039201/rf430frl152hevm-programacion-del-dispositivo-temperatura-rf

器件型号:RF430FRL152HEVM
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430G2ETRF430FRL152HMSP-FET

Hola、

estoy usando RF430FRL152HEVM junto con MSP-EXP430G2ET y DLP7970ABP para su programación。
i objetivo es programmar el RF430FRL152HEVM para obtener la ejatura del sensor de temperatura que este lleva incidado y envar el valor de temperatura obtenido a travel s de rf a otro dispositivo, el cual tendría una antena rf para poder leer y guarel tempero de temperatura, por valura de temperatura, por valo de temperatura, el temperatura, UN Arduino 天线射频。

El caso es que、punto 1:no se como obtener el valor de envatura del RF430FRL152HEVM、lo he conseguido con la GUI de RF430FRL152HEVM、en la demo gráfica、pero necetito crear un Código CCS para poder leer la temperatura y poder arrendore.

Punto 2:no se como envar el valor de temperatura por rf a otro dispositivo, y que este otro lo lo Lea。 他是 Estado buscando información y se podría hacer con ISO15693 pero no se como。 他 podría 到了 que se envar por NDEF pero tamboco se como, pido Mucha ayuda en este tema por。

como pregunta final quería añadir que ejongo de dos dispositivos RF430FRL152HEVM、y uno de ellos lo programmes con la GUI de RF430FRL152HEVM cargando uno de los emplos que TI tiene para dispositivo、dispemente el de "RF430FRL152H_Default_Project"。
El caso es que al cargar este programa el dispositivo RF430FRL152HEVM dejó de funcionar con MSP-EXP430G2ET y DLP7970ABP、es decir、le dejó è re de funcionar la tantuna RF、he Estado buso y que cr es rescribir el vector de la antina. 不可接受的 LA comunicación RF。
他的 leído 是一个人,他的是一个很好的人,他的工作是不是很好的。 HEY ALGUNA OTRATM MANERA DE ARREGlar EL Dispositivo RF430FRL152HEVM sin el MSP-FET y que le vuelva a funionar la tantuna RF con MSP-EXP430G2ET y DLP7970ABP?

Gracias por la atención ó n。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marta、

    请将您的问题翻译成英文、因为这是本论坛的通用语言。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreas、

    很抱歉、语言问题、我将打开一个新论坛、并以英语回答同样的问题。 感谢您的关注。