This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:发生随机 CLK_LOSS

Guru**** 2456530 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1038006/cc1352r-random-clk_loss-occurring

器件型号:CC1352R
主题中讨论的其他器件:CC1352P

您好!

我们没有明显的原因看到 CLK_LOSS 消息。 它们似乎与 FW 无关。 我知道该 MCU 的"P"版本存在问题。 您是否记录了与此"R"版本相关的 CLK 问题?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们只看到 CC1352P 在输出功率大于17dBm 时的时钟损耗。 在 TX 中定义 TXRX 引脚(使用 SDK 完成)后、即使在20dBm 下也没有发现问题。  

    当您看到时钟丢失时、您是否有一些统计数据? 它取决于输出功率吗?

    这可能与布局相关联、您可以在 www.ti.com/.../SIMPLELINK-SUB1GHZ-DESIGN-REVIEWS 上提交设计以供审核

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果关闭直流/直流转换器、您能否检查您是否遇到时钟丢失问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我通过移除电感器来禁用直流/直流转换器、如何生成 VDDR? 是否有无缝接管或必须修改 FW 的内部 LDO?

    DS 提到我应该保持与 VDDR 和 VDD_RF 的连接、但一旦 DCDC 转换器被禁用、该电压是如何产生的? 它必须在内部、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看我刚发送的邮件(我在离开工作时遇到一些互联网问题、因此回复很晚)  

    另请参阅 https://www.ti.com/lit/an/swra640e/swra640e.pdf 、其中包含有关各种电源选项的一些信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在此处回复、以便保持此主题的所有通信。

    关于布局、我明白您的观点。 连接电感器和20uF 滤波电容器的层是第3层、它非常宽、但不是平面、因此是的、不是最佳的。 GND 回路将穿过该平面、因此不会出现问题。 我要向电感器添加一些 Mohms 的电阻、但可能可以忽略不计。 下面显示的是连接电感器和电容器的形状;可能是串联 R 的7平方或7mohms、不是杀手。

      

    好的、我将尝试通过 syscfg 文件禁用直流/直流转换器。

     

    我没有监控时钟;正如您所说,由于探头负载,您无法直接监控时钟。 它确实是32KHz 时钟给我们带来了错误。 您建议如何监听该时钟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用近场探测器可能会监听时钟。

    由于您已在设计中添加了32kHz xtal、我假设您需要 xtal 为您提供的精度、并且您无法通过内部32kHz RCOSC 运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。 我们需要高精度和低功耗能力。 如果我们使用内部32k osc、48MHz osc。 需要持续运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您将 LF 时钟设置为32kHz RCOSC、则48MHz 将在睡眠模式下关闭。 但这将为您提供~500ppm 的精度、这将降低功耗。  

    您是否只能在 LDO 开启的情况下进行测试? 基于此、我们可以研究后续步骤。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    500ppm 是不可接受的。 20ppm 是我们需要的。 为什么较宽松的精度会降低功耗? 只能在睡眠模式下禁用48MHz 时钟吗?

    我们在 syscfg 设置中关闭了直流/直流启用复选框。 我们现在要对此进行测试、需要一些时间来触发错误。