This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS3705:TMS3705DR 是有效器件吗?

Guru**** 2455870 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1038623/tms3705-is-tms3705dr-a-valid-device

器件型号:TMS3705

您好!

在这个疯狂的世界中、我们的产品制造被无库存的 RFID 芯片 TMS3705DRQ1所阻止。 美国著名的组件供应商提供 TMS3705DR、而不提供 Q1 postfix。 这些器件提供的生产日期代码为0049或0401。

IE TMS3705DR 日期代码0049

  TMS3705DR 日期代码0401

Q1 postfix 和日期代码的意义是什么?  我是否可以使用这些器件替换 TMS3705DRQ1?   或者、我应该在批量订购之前尝试一个小数。

我们很高兴收到任何建议。

谢谢

Docwat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Q1似乎表示汽车额定值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    您是对的、Q1指符合 Q100汽车标准的器件版本。
    这还意味着对器件进行更广泛的生产测试、以确保汽车合规性。
    因此、不应使用非汽车器件版本来替换汽车器件。
    TMS3705DR 似乎是不完整的器件名称、因为非汽车版本将具有"G4"而不是"Q1"。 此外、器件版本似乎也缺失(请参阅器件数据表第8.2章; https://www.ti.com/lit/gpn/tms3705)。 生产日期代码仅反映制造日期。
    我建议在从替代供应商订购之前澄清确切的器件名称。

    此致、
    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Andreas。 是的、我肯定无法从单个 D 确定版本信息、并且器件名称被严重截断。

    您的建议将会受到谨慎对待。

    生产日期代码是否转换为有意义的生产日期?

    我们的产品是在2013年开始使用 TMS3705A,在汽车市场启动之前,我们的产品至今还没有发生任何故障,使用了数千个产品,因此我不是特别担心 Q100的批准。 该供应商已列入 TI 批准的稀有和报废零件清单、因此不会引起警报、但显然库存的来源和质量可能会有问题。

    感谢您的回应、这非常有帮助。

    科林·沃森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Colin、

    偶然间、我与一位同事进行了讨论、该同事从我开始在 TI 工作之前就知道器件的历史。
    事实证明、TMS3705DR 确实是2004年之前的一款有效器件。
    当时、TI 并未在器件符号中反映芯片版本和"Q1"状态。
    但它也是符合汽车标准的材料。
    根据今天的编码、生产日期代码0049和0401并不有意义、但他们可能在2004年之前使用了不同的编码。
    今天、7位批次追踪代码中的前2位数字仅反映年份和月份。
    无论如何、这些零件应该仍然正常、但您应该假设它们已经使用了将近20年、这可能会对装配过程产生影响。

    此致、
    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    优秀的 Andreas

    我将对 TMS3705DR 器件封装感兴趣、该封装看起来可能不是表面贴装、这会给组装带来挑战。

    我将把它放在 我们在 N.H 的装配车间

    您的研究表明、设备可能是在我达到退休年龄时制造的!

    非常感谢、

    Colin