This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:配置 TI RFid 芯片时出现问题

Guru**** 2455840 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1037105/trf7970a-issues-configuring-ti-rfid-chip

器件型号:TRF7970A

尊敬的 RF 团队:

我正在将 TRF7970A 配置为发起方模式、以从 MIFARE 超轻型 RFID 卡(ISO14443A)读取 UID。 我的配置正在工作、我可以读取 double UID 的第一部分。 在阅读第一部分后、我将发送选择命令、但在该部分之后没有收到卡的响应。 此问题的根本原因可能是什么?

谢谢 Jens

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jens:

    我需要联系我们的 TRF7970A 专家来处理此请求、因为假期可能会延迟。

    请耐心等待、我会尽快向别人提供更新。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jens:

    我们提供了固件示例、这些示例介绍了需要发送的确切命令序列、包括时序。 我建议客户首先参考这些内容来编写固件。

    让他们参考此固件以启动: https://www.ti.com/lit/zip/sloc297c

    他们是否使用 TI MCU? 如果是、我们可以更轻松地支持这一点、但否则、客户将我们的固件移植到他们所选的 MCU 上主要是由客户来完成的。

    就原因而言、仅描述不足以提供根本原因解释。

    如果他们能够在 SPI + IRQ 线路上获取逻辑状态分析器、那么获取通信的 LSA 捕获将有助于让人了解正在发生的情况。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    感谢您的支持。

    该问题已修复、与 SPI SlaveSelect 相关。 整个 SAK 命令需要在单个 SlaveSelect 传输下发送。 修复后、立即接收到 SAK 命令并正确读取完整的 UID。 提供的固件示例在这方面非常有用。

    谢谢!

    阿西姆