Other Parts Discussed in Thread: CC2543
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2543 您好!
我尝试通过 I2C 将 MEMS 传感器(LIS2DE12)与 CC2543集成。 要从传感器读取寄存器、以下是活动序列。

如何从 CC2543生成 SR (重复启动)信号?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Venugopal、
请参考 TRM 的第20.1.3.2节(重复启动条件): 通过发出一个重复启动条件、主器件可以改变 SDA 上数据流的方向、而无需先停止一个传输。 这称为重新启动。 在一个重新启动被发出后、从器件地址被 R/W 位指定的新数据方向再次发出。

此致、
Ryan