This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:设计

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1293, CC2640, TIDA-00096, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1035186/launchxl-cc2650-design

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
主题中讨论的其他器件:ADS1293CC2640TIDA-00096CCStudio
尊敬的德州仪器:  
在 TIDA-00096 参考设计中、我们想了解 ADS1293的参数 R1与 R2和 R3在何处设置。 ODR 由 FS/(R1.R2.R3)定义。  此外、在从 cc2640移植到 MODACC2650时、您有什么建议来高效地重新映射 Dios? 此外 、 不清楚如何在 CCS 代码中寻址或调用这些 Dios。 请澄清。 此外、 launchpad cJATG 上的调试器是否不需要 DTI 和 DTO?  谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abe:

    TIDA-00096设计指南 提供了有关电阻器选择的更多信息以及 ADS1293 数据表的参考

    TIDA-00096软件包仅支持 IAR 8051中的 CC254X 器件。  因此、如果您希望将 CC26X0与 CCStudio 结合使用、移植工作会非常费力。  请参阅此相关 的 E2E 帖子。  我建议您改为考虑对 CC2650LP 使用 BLE-STACK-2-X simple_peripheral 示例并相应地迁移 ADS1293代码(该用户 尝试类似的操作、 CC2640R2有一个 SimpleLink BLE 心率传感器 GitHub 示例)。  应在 LaunchPad board.h 文件中定义 DIO 引脚。

    可以通过目标配置文件(.ccxml)在2线 cJTAG 中使用 XDS110、请参阅 用户指南产品页面

    此致、
    Ryan