This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:针对3.3V 逻辑 MCU 使用 TRF7970ARHBT 进行设计

Guru**** 2924180 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61241, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1033554/trf7970a-deseiging-with-trf7970arhbt-for-a-3-3v-logic-mcu

器件型号:TRF7970A
主题中讨论的其他器件:TPS61241

大家好、
我在  我们的其中一个项目中使用 TRF7970ARHBT。
我计划在 USB IN 不可用时将 VIN 引脚直接连接到电池(最大4.2V)、在 USB IN 可用时将其连接到5V。
我的 MCU 是3.3V 逻辑器件。
在我的情况下、VDD_X 引脚无法配置为3.3V (根据表6-1和6-2)。
我计划从外部稳压器向 VDD_IO 引脚提供3.3V 电源、以便在这种情况下、我与 MCU 的通信将是3.3V 逻辑、我是否可以将 VDD_X 引脚保持未连接状态、或者我是否可以通过适当的去耦来终止它。  
根据我对数据表的简要理解、VDD_X 是数字 I/O 发生的电压、如果我将其配置为3.3V 并将其连接到 VDD_IO 、我将不需要外部3.3V 稳压器。 如果是、在加电期间、VDD_X 引脚上的电压是多少? 如果该电压 高于3.3V 逻辑、我的 MCU 将损坏。
此外、VDD_X、VDD_RF 和 VDD_A 上的电压是可编程的、为了获得最佳性能、我需要将这些稳压器配置为多大的值?
我计划使用电源开关断开芯片与电池的连接、引脚 VIN 将断开、当 VIN 未通电且引脚 VDD_IO 被加电至3.3V 时是否存在任何问题  

   在 Mouser 或 DigiKey 上不提供 TRF7970ARHBT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shibin、

    让我检查一下您描述的配置是否会导致任何问题。 我会在接下来的几天内回来的。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shibin、

    如果您正在寻找最佳性能、最佳选择是5V 电源并将器件设置为5V 运行。 您的问题是电池提供的电压较低、最大值为 4.2V、这会强制您进入3V 工作模式。 当使用直流/直流升压转换器为电源提供恒定固定5V 电压时、我会看到您的情况下的最佳解决方案。 请参阅 TI 直流/直流升压转换器、即 TPS61241 (TPS61241数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com)

    此致、

    Helfried  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried、
    感谢你的答复。
    由于 BOM 尺寸的原因、添加升压 IC 只能视为计划 B。
    我计划的是什么
     通过电源开关 TPS2022DR 通过电池(2.8V 至4.2V)为输入电压供电。  
    我希望 VDD_X 可以保持悬空。
    VDD-IO 将由3.3V 稳压器供电、因为我的 MCU 是3.3V 逻辑器件。
    如果 Vin 引脚的电压 t 小于4.3V、器件将处于3V 工作模式(直到电压达到2.7V)
    在这种情况下、稳压器 VDD_A、VDD_RF 和 VDD_X 的电压应该是多少?
    如果 VIN 是升压转换器提供的电源、就像您说的5V 电压、那么3.3V MCU 是否能够配置这些稳压器的输出电压? 是否会损坏我的 MCU。
    如果我使用电源开关断开 VIN 引脚的电压 t、则 VDD_IO 引脚将由3.3V 电源供电。 也就是说、VDD_IO 电压将在没有 VIN 的情况下出现、这是否会导致任何问题?

    您建议的升压 IC 具有使能 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shibin、

    VDD_X 引脚至少需要阻断电容器。

    对于稳压器设置(寄存器0x0B)、我建议在所有电压为3V 时使用该设置。 在某些情况下、最大值为 最小设置会导致问题。 由于低压降内部稳压器、即使 Vin = 2.7V、电压也不会比 Vin 低太多。

    根据我在实验室的经验、当 Vin 断开连接且 Vio 通电时、我没有发现任何问题。

    此致、

    Helfried  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried、
    感谢你的答复。
    将在 VDD_X 引脚上放置一个去耦电容器。
    如果 Von 为5V 且 VDD_X 用于为 VDD_IO 引脚供电、则 VDD_X 引脚的初始电压将是多少。
    我们只能 通过配置寄存器将 VDD_X 设置为3.3V。 对吧?
    如果我错了、请纠正我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shibin、

    有关稳压器设置、请参阅数据表寄存器说明。 寄存器默认值为0x87、这意味着自动设置。 关于此说明、VDD_X 上的最大电压应为3.4V:

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried、  
    很抱歉再次打扰您、
    我在  读取器/写入器模式下使用 TRF7970ARHBT。
    连接 到 TRF7970ARHBT 的 MCU 大部分时间都将处于睡眠模式。
    是否可以在检测到外部卡时唤醒 MCU?
    我认为这是不可能的、  
    期待您的回复。
    此外、DigiKey 和 Mouser 的库存非常少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shibin、

    TRF7970A 在睡眠模式中无法检测到卡。 有一份应用报告、其中显示了您可能感兴趣的带有外部硬件的解决方案:

    https://www.ti.com/lit/sloa184

    低库存不仅是 TRF7970A 的问题、也是整个半导体行业的问题。 希望这将在不久的将来得到解决。