This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7962A:我可以获得默认的 NFC 天线模式吗?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7962A, TRF7964A, TRF7960A, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1034347/trf7962a-can-i-get-default-nfc-antenna-pattern

器件型号:TRF7962A
主题中讨论的其他器件: TRF7964ATRF7960ATRF7970A

您好、TI 专家、

我的客户现在考虑将 TRF7962A 用于他们的新产品、他们只绘制了第一个原理图。

他们在制造 NFC 天线时遇到问题、因为这是第一次将 NFC 功能插入到产品中。

因此、我要问您、我的客户是否有任何默认的天线模式。

它们将制造具有4层 PCB 的天线,标签的尺寸约为27*27mm。

为了方便您、我附上标签图片。

请检查此问题、如果您有、请向我发送任何参考文档。 谢谢。

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    TRF7962A 不是新设计的首选、我们建议使用 TRF7964A。 它基于更新的芯片版本、提供127字节而不是12字节的 FIFO 大小。  

    TI 提供了一些参考设计、包括 TRF79xxA 器件的 PCB 数据。 它们可用于复制天线模式:

    TIDM-RFID-收发器参考设计| 德州仪器 TI.com

    TIDM-NFC-eZ430-MODULE 参考设计| 德州仪器 TI.com

    TIDM-NFC-SDM 参考设计| 德州仪器 TI.com

    还提供了文档"天线设计指南":

    https://www.ti.com/lit/sloa241

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Helfried:

    感谢您的支持。

    正如我所说,客户将使用尺寸为27*27mm 的标签。

    天线参考模式是否没有问题?

    (我想问您是否可以使用比 NFC 标签小的 NFC 天线。)

    这就是 TRF7962A 和 TRF7964A 之间的区别? 它们彼此引脚对引脚兼容、TRF9764支持更多协议。

    有没有什么我看不到的吗?

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    参考设计的天线尺寸可与此标签尺寸搭配使用。 如果客户需要实现最佳读取范围、读取器天线应至少与标签的尺寸相同。

    TRF7962A 和 TRFTRF7964A 是引脚兼容的、正如您所写的那样、除了 ISO15693之外、它还支持其他协议。 我们建议在新设计中采用 TRF7964A、因为它具有更大的 FIFO 大小、并且基于较新的芯片版本。  

    另请参阅以下常见问题解答第4.1章(TRF7962A 基于 TRF7960A 芯片;TRF7964A 基于 TRF7970A 芯片)。 此常见问题解答描述了两个版本之间固件处理的差异:

    https://www.ti.com/lit/sloa248

    此致、

    Helfried