This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:RF430FRL152H -时序参数

Guru**** 2797765 points

Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H, RF430FRL152HEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1034419/rf430frl152h-rf430frl152h---timing-parameter

器件型号:RF430FRL152H

您好!

我想使用我们的 RFID 读取器读取和写入 TI 标签(RF430FRL15HC)。 但是、我遇到的问题是、这不符合 ISO/IEC 15693-3标准。
对读取命令的响应仅在大约629us 之后、而不是320us 之后。 如果在一秒内发送了多个读取命令、则标签会在320us 后响应。
写入时、响应始终在大约629us 后发生。
这是否仍然是标签上的错误?

此致
Michael Neeser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您是否正在使用带 RF430FRL152H 的定制板? 我想知道这种行为、即在短时间内发送多条命令时、时序是正确的。 这可能是一个正在泵送的电压。 您能否检查所使用的电容器是否具有数据表第5.3章中指定的值:

    https://www.ti.com/lit/slas834

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried、

    我不使用电路板、我从客户那里得到了标签
    标签上的名称:
    55φ SP Tag-RF430FRL152HC
    2116 02

    当我以衬衫时间(<1s)发送读取命令时、计时是正确的。 但是、如果我等待2s、则标签仅在大约630us 后才响应。

    此致
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    这必须是定制设计、因为除了评估板 RF430FRL152HEVM 之外、TI 不会为 RF430FRL152H 提供标签。

    客户应检查其设计是否符合建议的电容值。

    此致、

    Helfried