This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7960:输出功率容差

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF7960, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1033473/trf7960-output-power-tolerance

器件型号:TRF7960
主题中讨论的其他器件: TRF7970A

大家好、我们正在医疗应用中为 TRF7960 RFID 无线电执行射频暴露评估。 技术审查委员会问了以下问题:  

提供传送到天线的输出功率的制造容差。 有时可以在无线电 IC 数据表中找到该值

我们查看了数据表、但很遗憾、我们找不到任何能够提供这种见解的价值。 我们目前的最大功率为200mW、但希望从制造角度了解该数字的容差。

这个问题现在非常时间敏感、希望尽快得到响应。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phuong、

    除了200mW/100mW 之外、我还找不到任何有关输出功率的数据。

    让我检查一下我是否可以找到更多信息。 我会在接下来的几天内回来的。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phuong、

    由于 E2E 论坛中的 TI 销售人员也提出了同样的问题、因此我在这个主题中给出了我的答案:

    (+) TRF7960A:FCC RF 暴露的输出容差-其他无线-内部论坛-其他无线-内部- TI E2E 支持论坛

    请告诉我这是否能解答您的问题。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好-当我单击上面显示的链接时、出现"找不到页面"错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phuong、

    很抱歉、我的故障。 我在这里写了一个答案:

    数据表中没有针对输出功率容差指定的容差、因为这不仅取决于器件、还取决于 TX 输出端连接的匹配网络。 在全功率设置下、TRF7970A 的额定输出阻抗为4 Ω。 这会导致匹配网络的输入阻抗为4欧姆、并将该阻抗与天线的50欧姆匹配。 为了实现最大功率传输、TX 输出的输出阻抗和匹配网络的输入阻抗必须相等。 这意味着、当匹配网络设计为4 Ω 输入阻抗时、器件的输出阻抗的任何变化都会导致输出功率更低。

    使用标称值进行计算时、这意味着:

    输出阻抗 TX:4 Ω  

    输入阻抗匹配网络:4 Ω

    TX 驱动器的电源电压:5V

    IPP = 5V/4Ohm + 4 Ohm = 0.625mA

    I rms = IPP /2 * 0.707 = 221mA

    P rms = I rms ^2 * 4 Ω= 195mW

    只有当器件的源阻抗和网络的输入阻抗都具有较低的值时、才会产生较高的输出功率。 只要匹配网络具有正确的4 Ω 输入阻抗、最大输出功率为200mW。

    此致、

    Helfried