This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:MF DESFire EV 1.

Guru**** 2618115 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1034045/trf7970a-mf-desfire-ev-1

器件型号:TRF7970A

您好!

我试图 通过射频将数据写入 MF DESFire EV 1卡、但我遇到了问题。 我遇到6700错误的长度错误。 这是更新二进制命令;

03 00 D6 00 02 05 54 02 65 6E 31

有人可以帮帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zafer、

    由于这是有关 MF DESFIRE EV1卡的具体问题、我们无法提供帮助。 此问题应向卡制造商提出。

    此致、

    Helfried