Other Parts Discussed in Thread: CC8531, CC8530
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC8530 主题中讨论的其他器件:CC8531、
尊敬的 TI 专家:
我们计划使用 CC853x 设计无线耳机解决方案。
在按如下方式应用块时、是否可以同时应用 CC8530和 CC8531?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
道尼
是的、CC8530和 CC8531在功能上非常相似。 区别在于 CC8531具有 USB、而 CC8530没有。 在上述系统中、我建议在 USB 软件狗中使用 CC8531、在耳机中使用 CC8530、如以下参考设计所示:
此致、
Daniel