This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:电源模式2问题

Guru**** 665180 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2538, CC2538-SW, SMARTRF06EBK, CC2538EMK, CC2538EM-RD
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/977557/cc2538-power-mode-2-issue

器件型号:CC2538
主题中讨论的其它部件:SMARTRF06EBKSIMPLELINK-2-4GHz-设计评审

您好!

我的客户正在开发使用 CC2538的产品。

CC2538定制板
CC2538-SW 1.0.1.0

在极少数情况下、CC2538不会从"电源模式2"唤醒。
它们会获得睡眠定时器的值、并在大约20ms 后将该值存储在比较寄存器中。 CC2538通常会被唤醒、但很少会被唤醒。

下面显示了由客户创建的示例代码。 (msec 为16~24ms。)

 

ApiResult_t ApiSleep (uint16_t msec)

{
uint32_t ui32Val;
uint32_t ui32Diff;

ui32Diff =(uint32_t) msec;
ui32Diff =(ui32RT * 32768INT)/ 1000UL;//msec ->禁用 TART/

中断
/ UARTDIT_UARTRT/中断

//禁用 UART TX 中断

//在进入深度睡眠
时让系统进入电源模式2 SysCtrlPowerModeSet (SYS_CTRL_PM_2);

//启用睡眠计时器唤醒
GPIOIntWakeupEnable (GPIO_IWE_SM_TIMER);

//启用睡眠模式中断
IntEnable (INT_SMTIM);

//将计时器设置为 uDiff (GPIOVal

);TimerDiff (32uDiff)值+ TimerSleep (TimerDiff);


//将 TimerDiff (TimerDiff)值设置为高于32uDiff (32uDiff)

//启用其他中断
SysTickIntEnable();//启用 SysTick 计时器中断
UARTIntEnable (UART0_BASE、UART_INT_RX | UART_INT_RT);//启用 UART RX 中断

…
} 

上述代码符合用户指南13.2定时器比较的限制。
「当设置一个新的比较值时、该值必须至少比当前睡眠定时器值多5个。 否则、定时器比较事件可能会丢失。」

奇怪的是、在20毫秒内未唤醒的器件在睡眠定时器发生时被确认唤醒。 (大约36.4小时后、32kHz、32位寄存器)
当睡眠定时器和比较值匹配时、器件可能在第二个时序被唤醒。

这导致我们相信、睡眠定时器很少错过比较事件。

问题1:
如果您知道原因和要做什么、请告诉我。

问题2:
我认为、当写入大于32位的值时(溢出)、定时器从0x0000 0000重新开始计数。 是这样吗?

(示例)如果比较值= 5+睡眠定时器
睡眠定时器比较
0x0000 0000 0x0000 0005
0xFFFF FFFA     0xFFFF FFFF
0xFFFF FFFB     0x0000 0000
0xFFFF FFFC    0x0000 0001

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、我

    当睡眠定时器溢出时、它将从零开始重新计数。  鉴于未提供任何意外的 ui32Diff 值、我看不到错过捕捉事件的原因。  唯一的考虑因素是 Sleep ModeTimerCompareSet 是否需要花费更长的时间等待通过 ST3寄存器写入 ST0。

    空
    睡眠模式定时器比较集(uint32_t ui32Compare)
    {
    //
    //等待 st0、st3寄存器准备好写入
    //
    while (!(HWREG (SMWDTHROSC_STLOAD)& SMWDTHROSC_STLOAD_STLOAD))
    {
    }
    
    HWREG (SMWDTHROSC_ST3)=(ui32Compare >> 24)& 0x000000ff;
    HWREG (SMWDTHROSC_ST2)=(ui32Compare >> 16)& 0x000000ff;
    HWREG (SMWDTHROSC_ST1)=(ui32Compare >> 8)& 0x000000ff;
    HWREG (SMWDTHROSC_ST0)= ui32Compare & 0x000000ff;
    } 

    此问题的发生频率如何、并且通过使用更大的毫秒值来缓解此问题?  这在 SMARTRF06EBK 等 TI 硬件上是否可以观察到?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    非常感谢。  我将与客户进行核实。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我们与客户进行了检查、系统每20ms 进入 PM2一次。 16个器件中有3个存在此问题、我们不知道是否可以在评估板上重现此问题。

    我认为这是一个硬件因素、因为它仅发生在某些产品上。

    我们将检查电源电压和时钟并返回给您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Rei 的更新!  我建议客户交叉参考 CC2538EMK/CC2538EM-RD 电路板设计、甚至将他们自己的设计提交 到 SIMPLELINK-2-4GHz-设计审查、以便专家审查他们是否有任何其他与硬件相关的疑问或问题。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢你的答复。 这是在大规模生产运输过程中发现的一个非常紧迫的问题。 如果问题未得到解决、我将在此提出请求。

    我们将检查硬件、也将检查软件。 我们认为,这个问题的因素是:

    ・电源和时钟的设计错误、影响 CC2538和时钟。
    ->现在我们确认。
    ・尚未应用勘误表的权变措施。
    ・不适当的值存储在比较值中。
    ->现在,我们正在检查计时器,并比较从睡眠状态恢复时的值。
    ->在不从睡眠状态恢复时检查故障处理程序寄存器。

    我对此有一些疑问。

    问题1:
    关于基础固件中的"SysCtrlDeepSlep" API。 (driverlib 中的 sys_ctrl.c)和勘误表。
    是否在 API 中实现了权变措施?  我认为它适用、但难以理解描述。

    勘误表:1.5 PM2和 PM3之后时钟分频器的值可能不正确

    void
    SysCtrlDeepSleep (void)
    {
    #ifndef no_clock_divider _restore
    bool bRestoreSys;
    bool bRestoreIO;
    uint32_t ui32Reg;
    
    ui32Reg = HWREG (SYS_CTRL_CLOCK _STA);
    bRestoreSys =(ui32Reg & SYS_CTRL_CLOCK _STA_SYS_DIV_M)==0;
    bRestoreIO =(ui32Reg & SYS_CTRL_CLOCK _STA_IO_DIV_M)==0;
    if (bRestoreSys || bRestoreIO)
    {
    ui32Reg = HWREG (SYS_CTRL_CLOCK _CTRL);
    ui32Reg |= bRestoreSys? 0x1:0x0;
    ui32Reg |= bRestoreIO? 0x100:0x0;
    HWREG (SYS_CTRL_CLOCK _CTRL)= ui32Reg;
    }
    #endif
    
    //
    //启用深度睡眠。
    //
    HWREG (NVIC_SYS_CTRL)|= NVIC_SYS_CTRL_SLEEPDEEP;
    
    //
    //等待中断。
    //
    CPUwfi();
    
    //
    //禁用深度睡眠,以便将来的睡眠正常工作。
    //
    HWREG (NVIC_SYS_CTRL)&=~(NVIC_SYS_CTRL_SLEEPDEEP);
    
    #ifndef NO_CLOCK_DIVIDER_RESTORE
    if (bRestoreSys || bRestoreIO)
    {
    ui32Reg = HWREG (SYS_CTRL_CLOCK _CTRL);
    ui32Reg &= bRestoreSys? ~SYS_CTRL_CLOCK CTRL_SYS_DIV_M:0xFFFF;
    ui32Reg &= bRestoreIO? ~SYS_CTRL_CLOCK CTRL_IO_DIV_M:0xffffff;
    HWREG (SYS_CTRL_CLOCK _CTRL)= ui32Reg;
    }
    #endif
    } 

    问题2:
    如果软件是一个因素、则定时器计数可能会在它被置位前超过比较值。
    关于基础固件示例(睡眠模式)、睡眠模式 TimerCompareSet 设置为10000之后。

    ui32Val = SlepModeTimerCountGet ();
    SlepModeTimerCompareSet (ui32Val + 10000); 

    您知道在 cc2538进入睡眠模式之前可以设置的最小比较值数吗?

    感谢你的帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Q1: 只要 未定义 NO_CLOCK_DEEP_RESTORE、SysCtrlDeepSleep API 就会应用勘误表1.5的权变措施。

    Q2:您已经在用户指南中记录了这一点:"设置新的比较值时、该值必须至少比当前睡眠定时器值多5个。"  您似乎正在使用几百微分的值、这应该是可以接受的。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    非常感谢。 目前、客户正在尝试不同的设置。 当它们禁用"32kHz RCOSC 校准"时、问题不再出现。 他们希望在不进行校准的情况下使用32kHz 内部振荡器。

    禁用校准后、32kHz RC 振荡器的精度是多少?
    我知道 DS 中的校准精度为5.10 32kHz RC 振荡器。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    32kHz RC 振荡器在 未经校准时非常不准确、并且随温度和电源电压变化而变化很大。  不建议运行、因此数据表中未指定。   由于校准后的32kHz RC 振荡器频率是32MHz XTAL 频率除以977、因此请确保该外部晶振正常工作。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢你的答复。 我们已经检查了时钟。 它们使用与 CC2538EMK 相同的晶体和电容。
    因此、我们认为原因是其他原因、但我将联系"设计审查"。

    顺便说一下、我们已经试验并发现、如果我们不对其进行校准、它会从 PM2中唤醒、这很好。 如果客户的应用不需要32kHz RC 振荡器的精度、我们希望在不进行校准的情况下使用它。 我假设32kHz RC 振荡器仅提供给睡眠定时器、WDT 和 MAC 定时器。 是这样吗?

    很抱歉、我想问一些这么小的问题、我每天都很感谢您的支持。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您对低频振荡器使用情况的分析是准确的、 TRM 的第7.2.2节对此进行了进一步说明

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    非常感谢你的帮助。 我们还将考虑在禁用校准的情况下使用它。
    现在、我们将研究不从 PM2唤醒的机制。 因此、客户对其使用有疑问。

    1. CC2538上电
    2.有源模式500ms (32MHz 外部晶振和32kHz 内部振荡器)
    电源模式2:20ms
    活动模式:1ms
    电源模式2:20ms
    6.工作模式:1ms
    7.重复3~6

    启用校准。 32kHz RCOSC 校准被规定为需要2ms。
    TRM:7.2.2.1 32kHz RCOSC 校准

    在其使用中、活动模式仅为1ms。 每次切换至32MHz XOSC 时进行校准。 换言之、它每次从 PM2唤醒时都会进行校准。 是这样吗?

    如果工作模式仅为1ms、校准可能无法完成。 根据 TRM、当 WFI 在校准完成前置位时、它在转换至 PM2期间进行校准。 因此、我们认为到 PM2的转换时间将更长、并且在转换期间将超过比较值。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确的做法是、每次 MCU 唤醒时都会进行校准、并且可以延长可变转换时间以完成校准、 但我不理解额外2ms 的转换会如何导致20ms 后从 PM2唤醒的丢失。  校准需要比估计的时间长很多才能导致问题。  如果您在进入 PM2之前添加一个小的(几 ms)延迟或者延长在 PM2中花费的时间、会出现什么情况?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    非常感谢。 我们已经对其进行了测试。 当我们设置3ms 活动时间时、问题不会出现。 (需要更多实验)当 PM2设置为1ms 时、问题频率会增加。

    我还认为20ms 是足够的校准时间、但它有问题。 因此、讨论的重点将是设计外部32MHz 时钟和校准时间。 客户不希望32kHz 振荡器具有如此高的精度、因为他们只使用了睡眠定时器和 WDT。 因此、客户正在考虑在禁用校准的情况下使用它。

    问题1:
    例如、我们在启动时进行一次校准、然后禁用校准。
    校准后的状态是否会保持?

    问题2:
    我们正在考虑定期启用校准(例如、每小时一次)。
    此用法是否正常?

    问题3:
    我们正在检查数据表。
    5.8 32MHz 晶体振荡器
    断电保护时间:最小3ms

    这一次意味着什么? 这是否意味着断电时间(PM2时间)需要超过3ms 才能再次振荡? 感谢您在另一个线程中的支持。 我们还考虑使用外部32kHz 晶体。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rei、

    您对断电保护时间的解释是正确的。 遗憾的是 、我们需要对校准频率和寿命进行更多研究。 我在内部询问这一点、但这是一个较旧的器件、因此可能需要更长的时间。 希望很快得到答案。

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    感谢您的回答。  我期待您的答复。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的检查。 现在、客户希望在不进行校准的情况下使用 cc2538并解决此问题。
    评估后、他们认为这种使用不会引起任何问题、但他们想知道这个问题的机制。 我们假设这个问题。

    e2e.ti.com/.../e2e.pdf

    如果还有其他可能的因素、请告诉我。
    我将继续期待您对校准的回应。(问题1和2)

    非常感谢您的支持。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供详细的摘要 Rei。  我相信校准状态将会保持、并且鉴于温度和电压漂移不是问题、定期重新校准将会很好、但我不确定这一点、并且仍在等待其他专家确认。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rei、

    要回答剩余的两个问题:  

    问题1:
    例如、我们在启动时进行一次校准、然后禁用校准。
    校准后的状态是否会保持?

    问题2:
    我们正在考虑定期启用校准(例如、每小时一次)。
    此用法是否正常?

    校准状态将被保持、但我们不确定校准状态变为无效之前的时间。 因此、我们的一位设计专家查看了数据表、她能够提出以下内容:

    振荡器有三个主要的频率误差源。

    1. 温度。   该振荡器的频率变化0.4%/°C (或4000ppm/°C)。
    2. 电压。  振荡器将频率改变3%/V (或30、000ppm/V)。    支持的电池电压为2V 至3.6V。   
    3. 由噪声引起的长期频率漂移(由 Allan 偏差量化)。   我没有针对这个特定振荡器的测量值,但是根据其他的测量值,我预计在几分钟到一小时的时间内这将是0.1%(1000ppm)。

    校准精度为0.2%(2000ppm)、因此校准将一直有效、直到发生以下情况之一(或它们的某种组合):

    1. 温度变化0.5摄氏度。
    2. 电池电压下降67mV
    3. 一个小时左右过去了。

    因此、我认为应该比每小时一次更频繁地重新校准、但根据您的情况、每隔几分钟一次可能是可以接受的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    非常感谢。 您的信息将会保存我们。
    借助您的信息、我们将更接近解决方案、但客户仍有疑问。

    当我们在没有校准的情况下使用它时、波动很大。 我的客户将在一段时间内校准一次、但他们不知道应该保持多少时间。

    问题1:
    CC2538数据表5.10 32kHz RC 振荡器
    校准时间典型值为2ms
    您是否有关于最大校准时间的任何信息?

    问题2:
    他们希望检测32kHz RC 振荡器校准已完成。 您会告诉我如何检测它吗?

    问题3:
    在用户指南的第7.2.2.1节32kHz RCOSC 校准中、
    「校准期间、使用32 MHzXOSC 的分频版本。 校准的结果是32kHz RSOSC 以32.753kHz 的频率运行。」μ A

    换句话说、
    ・校准期间、使用32MHz XOSC 的分频版本。
    ・睡眠期间、它使用校准后的32kHz RC 振荡器。

    当校准在激活期间完成时、使用哪一个32kHz 时钟?
    32MHz XOSC 的分频版本"或"校准的32kHz RC 振荡器"

    客户正在使用 piinmux 输出并观察32kHz 波形。 32kHz 时钟的占空比在激活和 PM2之间是不同的。 通过观察这一点、我们可能知道校准何时完成。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 Q3、我们可能已经用我们的实验解决了这个问题。

    我们尝试增加活动时间;在活动模式下大约1.6ms 后、我发现32kHz 占空比变化的时序。 这个时序将表明32kHz 时钟已经被切换。 校准后表示使用了"经校准的32kHz RC 振荡器"。

    如果您对 Q1和 Q2有任何信息、请告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    您对 Q1和 Q2有任何信息吗?
    如果有任何答复,我将不胜感激。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rei、

    遗憾的是、我们没有该部件的最大校准时间。

    2.我认为您可以使用32kHz 时钟作为计时器的时钟源、以计数到1.6或2ms 或您决定用作截止频率的任何值。  不过、您需要考虑+/-18%的精度、因此要考虑预期的2毫秒延迟、您需要等待至少2.36 = 2 * 1.18毫秒、以确保在最坏的情况下仍能正常工作。

    最棒的

    不需要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    非常感谢您的支持。 很抱歉、我无法理解 Q2。
    我们从实验中得知、32kHz 时钟源在校准完成后进行切换。

    我们认为每个单独器件的校准时间(大约1.6ms、排印错误2ms)会有所不同。 如果我们可以在时钟源发生变化时检测到它、我们可以确认它并进入 PM2。

    是否可以检测校准已完成? 例如、查看寄存器。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    REI、

    唯一的时钟源变化是 从16MHz RC 振荡器变为32MHz 晶体振荡器退出 LPM 后、完成校准所需的时间为~2ms。  没有可用于确定校准完成的确切时间的寄存器。  如 Nathan 所述、在激活模式下、您需要等待最大2.36ms、以确保校准完全执行。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、Nathan、

     

    非常感谢。 我了解到它无法检测校准已完成。

     

    再次感谢您的支持。 我会随时向您发布。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴我们能提供帮助!