This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7961:将距离延长至40cm

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF7961, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/979479/trf7961-extend-the-distance-to-40cm

器件型号:TRF7961
主题中讨论的其他器件: TRF7970A

大家好、

我们的客户 使用 TRF7961进行产品开发。 通过使用数据表中的应用原理图、他们能够获得大约12cm 的读写距离。 是否有任何解决方案可将距离延长至40cm?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    要实现40cm 的工作距离、需要使用高功率读取器。 TRF79xxA 器件无法实现此距离。

    工作距离也取决于所使用的标签类型。 对于 ISO15693兼容标签、 可以看到比 ISO14443标签更长的距离。 借助大型天线和带有信用卡大小天线的 ISO15693标签、即使系统经过精心调优、也不会超过25cm。

    此致、

    Helfried

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried、

    感谢您的回答。

    在客户的应用中、他们使用的是信用卡大小为15693的标签。 它们实现了 SLOU186G 中显示的原理图–2006年8月–2017年5月修订版。 借助此原理图、5V 直流电源和 TRF796x EVM 中所示的点数大小天线、它们只能实现12cm 的距离。

    客户想知道天线的尺寸可以实现接近25cm 的距离。 他想了解您提到的大型天线的参数、并想知道是否可以插入放大器以获得更长的距离。

    最后、他想知道 2008年发布的 HF 功率放大器(参考设计指南)是否有更新。 请参阅以下链接中的文件。

    https://e2e.ti.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/667/3348.appnote_5F00_trf796x_5F00_pwramp_5F00_4w.pdf 

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    很抱歉耽误你的回答。

    我已经检查了天线的尺寸、并在 TRF7970A 常见问题解答中找到了相关信息。 请参阅第1.4章。

    https://www.ti.com/lit/pdf/sloa248 

    TI 无法支持 任何适用于 NFC 的功率放大器设计。 第5.1章也提到了这一点。 您提到的应用手册没有 更新、也没有进一步的进展。 TI 仅关注读取距离短的应用。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried、

    非常感谢您提供这些信息。

    此致、

    Danilo