主题中讨论的其他器件:DLP-7970ABP、
尊敬的所有人:
我想读取我的 trasponder (使用 ISO15693)的 UID、其中 TRF7970A (BoosterPack DLP-7970abp)和 WIPy (ESP32、电源3.3V)。 让我来展示一下我所做的说明:
1.启用
软件初始化(0x83)
3.空闲(0x80)
1之后。 2. 3. 我可以读取数据表第52页中的所有寄存器
在调制器控制中对0x00进行单次写入
调制器控制的单次读取
6.检查外部 RF、0x99 (0x19)
7.读取单一 RSSI 水平(0x0F)(读取0x40)
8.从芯片状态控制到稳压器控制的连续写入:
芯片状态控制:0x01
ISO 控制:0x02
ISO_14443B_OPTIONS:0x0a
ISO_14443A_OPTIONS:0x40
TX_TIMER_EPC_HIGH:0x0B
TX_TIMER_EPC_LOW 0x00
TX_PULSE_LENGTH_CONTROL 0x14
RX_NO_RESPONSE_WAIT_TIME 0x0F
RX_WAIT_TIME 0x18
调制器控制0x00
RX_SPECIAL _SETTINGS 0x4c
电脑控制器0x00。
这是正确的配置吗?
目录命令:0x8F、0x91、0x3d、0x00、0x300x26、0x01、0x00
7.ragister IRQ (0x80)的虚拟读取---- >第一个中断
但是、当我放置拖把手时、第二个中断不会发生。 为什么?
问题出在哪?
非常感谢
非常感谢您的回答。
Francesco Pugliese