请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2538 Thread 中讨论的其他部件:、 SMARTRF06EBK、 TIMAC、 Z-STACK
您好!
我想在 CC2538上使用32kHz 晶体振荡器(外部32kHz)。 我可以使用以下设置吗?
SYS_CTRL_CLOCK_CTRL:OSC32K 位1 -> 0
此致、
请
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想在 CC2538上使用32kHz 晶体振荡器(外部32kHz)。 我可以使用以下设置吗?
SYS_CTRL_CLOCK_CTRL:OSC32K 位1 -> 0
此致、
请
您好 Rei、
这是 根据 TRM 第7.2.2节所需的操作 、但我建议使用 SysCtrlClockSet API。
此致、
Ryan
您好、Ryan、
感谢你的答复。 我使用了 EVM 和 PER 测试示例并更改了 bsp.c
//SysCtrlClockSet (false、false、ui32SysDiv);
SysCtrlClockSet (true、false、ui32SysDiv);
・CC2538EMK
・SMARTRF06EBK
・CC2538 PER 测试(v1.1.0)(修订版 A)
但外部32kHz 不会振荡、睡眠定时器计数也不会增加。
还应设置什么?
此致、
请