This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:使用32kHz 晶体振荡器

Guru**** 673890 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2538, CC2538EMK, SMARTRF06EBK, TIMAC, Z-STACK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/981321/cc2538-use-the-32khz-crystal-oscillator

器件型号:CC2538
Thread 中讨论的其他部件:SMARTRF06EBKTIMACZ-STACK

您好!

我想在 CC2538上使用32kHz 晶体振荡器(外部32kHz)。 我可以使用以下设置吗?

SYS_CTRL_CLOCK_CTRL:OSC32K 位1 -> 0

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rei、

    这是 根据 TRM 第7.2.2节所需的操作 、但我建议使用 SysCtrlClockSet API。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢你的答复。 我使用了 EVM 和 PER 测试示例并更改了 bsp.c

    //SysCtrlClockSet (false、false、ui32SysDiv);
    SysCtrlClockSet (true、false、ui32SysDiv);

    ・CC2538EMK
    ・SMARTRF06EBK
    ・CC2538 PER 测试(v1.1.0)(修订版 A)

    但外部32kHz 不会振荡、睡眠定时器计数也不会增加。
    还应设置什么?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确保 ui32SysDiv 处于允许的范围(零到七)内、已选择引脚的模拟功能(请参阅此相关 的 E2E 线程)、并且晶体能够正常工作。  可以根据默认启用它的 TIMAC 或 Z-stack 示例对其进行检查。

    此致、
    Ryan