This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:如何使用 UART DMA 模式

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/981311/cc2652p-how-to-use-uart-dma-mode

器件型号:CC2652P

大家好、TI 团队

我使用 SDK simplelink_cc13x2_26x2_SDK_4_20_00_35。

我想使用 UART DMA 模式、但我不知道如何初始化 UART DMA 模式。

在 SDK 示例中、我找不到 DMA 的任何例程。

您是否有任何 UART DAM 例程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    您可以使用 UART2.h TI 驱动 程序、该驱动程序使用 DMA 在 UART FIFO 与 RX 和 TX 环形缓冲器之间传输数据。  请参阅 TI 驱动程序运行时 APIuart2echo 示例。

    此致、
    Ryan