This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152HEVM:内部温度传感器测量;如何校准

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/978505/rf430frl152hevm-internal-temperature-sensor-measurenements-how-to-calibrate

器件型号:RF430FRL152HEVM
主题中讨论的其他器件:MSP430G2553

您好!

我想使用 RF430FRL 芯片中的内部温度传感器(而不是板上的热敏电阻)进行一些测量。 如果我在'gen 中请求基准电阻器(ADC1)热敏电阻(ADC2)和内部温度传感器值、请使用 Windows GUI 和 TRF7970ABP + MSP430G2553读取器。 设备配置" 选项卡我得到以下读数:

如果我使用 Windows GUI 请求基准电阻器(ADC1)热敏电阻(ADC2)和内部温度传感器和光传感器值、我将获得以下读数:

内部温度传感器的地址似乎会根据所选内容而变化。 在第一个实例中、它正在读取光传感器数据地址、在第二个实例中、FFFFh 的读取将指示错误。

这是从内部温度传感器读取数据的正确方法吗?

谢谢、

Adam。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    您 复制的照片似乎丢失了。

    我已经使用我的设置检查了它、并且还获得了0xFFFF。  问题似乎是内部温度传感器的增益设置 、 在我的例子中、增益= 2。 当设置增益= 1时、我收到 了更有意义 的值。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Helfried。

    不确定图片是什么样子的。

    我希望在图片中显示的是、根据我选择从内部温度传感器地址读取数据的传感器、可能会发生变化。 我是否更正了内部温度传感器的地址为 F8B6h?

    我可以在数据集中看到、该地址在存储传感器数据的范围内、但它不是作为内部温度传感器的地址提及的显性。

    我已经尝试调节内部温度传感器的增益和其他设置、但似乎无法获得除 FFFFh 以外的读数。 请注意、基准电阻热敏电阻和光传感器的读数都很正常。 您能否确认您正在使用的设置?  

    我将尝试在此处放置我的读取内容的另一个屏幕截图:

    谢谢、

    Adam。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    正确的是、地址随您启用的传感器数量而变化。 固件只是对启用的传感器进行采样、并 将测量的数据值一个接一个地写入存储器中。 无法为特定传感器提供固定地址。 根据启用的传感器数量 、您创建了一个数据块、当长时间记录时、数据块将在存储器中重复。 因此、完整的存储器可用于记录数据、而无需"空穴"。

    另请参阅固件用户指南第3章,其中提供了数据存储方式的示例 :

    http://www.ti.com/lit/pdf/slau603b

    对于内部温度传感器、我在这里发布配置的屏幕截图。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried、

    我已经解决了这个问题。 选择要读取的内部温度传感器后、我没有按下"写入设置"、这是我自己的错误。 器件未接收到任何数据、因此为 FFFFh 值。

    您的屏幕截图非常有用。

    谢谢、

    Adam。