This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7960:带 MSP430F156的 TRF7960 EVM 代码

Guru**** 2583075 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7960A, TRF7960, MSP430F2370, MSP430F156, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/978136/trf7960-code-for-the-trf7960-evm-w-msp430f156

器件型号:TRF7960
主题中讨论的其他器件: 、MSP430F2370MSP430F156TRF7970A

您好!

我有 TRF7960EVM (不是 A 版本)、找不到它的代码。 所有参考均指向7960AEVM 的代码等

我已经了解了以下一些参考文献:

与7960A 类似的问题。

TI 关于建议 TRF7970超过7960A的详细响应。

此时我不想从头开始编写代码-只需使用 ISO15693读取/写入卡即可。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Husein、您好!

    TRF7960和 TRF7960A 之间的差异只与 ISO14443协议相关。 以下文档提供了一些相关信息:

    http://www.ti.com/lit/pdf/sloa158

    您在主题中写道 、此 EVM 使用的是 MSP430F156。 我不知道采用此处理器的 EVM。 旧 EVM 使用的是 MSP430F2370。

    由于 TRF7960是一款非常旧的器件、因此您应该考虑使用较新的器件/EVM。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    随附了 TI 文档(slou193A)、其中包含了我所拥有的 EVM 的详细信息。 第6页、图1-1。

    1.请重新检查是否有任何代码/十六进制可用于此目的?

    如果没有、任何示例代码(或7960A EVM 的代码)将会起作用。 根据您之前的评论、ISO15693部分应保持不变、但会根据需要进行审查和更新。

    3.对于基于 ISO15693的较新设计、推荐的芯片为7960A、或者您是否会推荐其它芯片(7970?)。 是否有选择文档/页面可帮助您快速选择未来设计?

    BR、

    e2e.ti.com/.../QS-_2D00_-slou193a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Husein、您好!

    好的、我看到这是 EVM 的第一个版本、现在已经~15年了。 从未见过具有 MSP430F156的器件。

    TRF7960A 的源代码可在 TI 网站上找到、但适用于 MSP430F2370:

    https://www.ti.com/lit/zip/sloc251

    如果您仅使用 ISO15693、则 TRF7960A 将正常。 TRF7970A 具有更多功能、适用于卡仿真和对等模式等 NFC 应用。

    此致、

    Helfried