您好!
我在应用中将上述芯片与 MCU 搭配使用、但我正在尝试从 JavaCard 获取一些数据。 我可以执行整个过程(防冲突、选择、RATS),但是当我发送 Java 小程序激活命令时,我不会从卡中得到任何答案,甚至不会得到错误或其他东西。
芯片配置为跟随 ISO_CTRL_REG 具有值0x08 (ISO14443 A 106kbps)、通信包中的其余寄存器为默认值。
在我执行防冲突程序后、我根据需要激活 ISO_CTRL_REG 中的 CRC 并发送带有 CRC 的命令(直接命令0x11)
提到使用另一个设备时、我设法使用我尝试通过 TRF7970A 发送的准确命令激活 Java 小程序。
命令为:0x02 0x00 0xA4 0x04 0x00 0x09 <9bytes applet ID>。