This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350:CC1350相关问题

Guru**** 2518740 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350, DRV8871

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/977920/cc1350-cc1350-related-issues

器件型号:CC1350
主题中讨论的其他器件: DRV8871

您好、TI 专家

我想使用 MCU CC1350 Launchpad XL 通过光耦合器 PC817将信号传递到我的电机驱动器 DRV8871。 对于光耦合器的适当电路和电阻值、我想知道 CC1350可在 GPIO 引脚上提供多少电流

谢谢、此致、

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是直接定义的。 从数据表的"5.19直流特性"中可以看到、Dios 的规格是处理4mA/8mA 电流、并且仍然具有有效的逻辑"1"。 如果您消耗的电流较高、则输出电压将进一步下降。 焊盘单元的设计不能处理比数据表中规定的更高的电流。