This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL18XXCOM82SDMMC:使用 HCITester 执行脚本时出现问题

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1837MODCOM8I, WL18XXCOM82SDMMC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/977134/wl18xxcom82sdmmc-problems-about-executing-scripts-with-hcitester

器件型号:WL18XXCOM82SDMMC
Thread 中讨论的其他器件:WL1837MODCOM8I

您好!

我正在 使用 HCITester 测试 WL18XXCOM82SDMMC 上连接的 WL1837MODCOM8I。

根据 SWRU415SWRU136B 文档、WL18XXCOM82SDMMC 适配器板配置为在调试模式下运行。 在我的 Windows PC 上安装了无线工具后、我下载 了用于 WL18xx 的最新蓝牙服务包 、并更改了命令库、后跟 WL18XXCOM82SDMMC 线程 :HCI 测试仪不带脚本/库

但是、HCITester 无法识别脚本文件*。BTS、即使我通过单击"设置脚本路径"按钮(而不是 License.txt 文件)指向服务包文件夹。

2.我  通过“打开”按钮打开服务包中提供的 TIInit_11.8.32.bts 文件,然后按“执行脚本”,在下图中出现错误。

我是否错过了什么?

此致、

Siemin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seimin、

    您能否验证您是否删除了问题消失的注释?

    谢谢、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vince:

    感谢您的回复!

    现在可以了。 我忘记修改数字 HCI 命令的值。

    谢谢你。

    此致、

    Siemin