This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MODCOM8I:AM6548+WIFI 模块?

Guru**** 2811805 points

Other Parts Discussed in Thread: AM6548, WL1837MODCOM8I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/975341/wl1837modcom8i-am6548-wifi-module

器件型号:WL1837MODCOM8I
主题中讨论的其他器件:AM6548

您好、TI 工程师。

我是 NN Foxconn RD Johnson、我们正在设计一款产品、参考设计使用 AM6548+WIFI 模块 WL1837MODCOM8I、因为 WL1837MODCOM8I 使用 SDIO 接口、但我们需要使用 AM6548上的两组 SDIO 来实现其他功能、因此我有以下问题需要咨询:

1. wifi 模块设计是否使用其他接口、如 PCIe...

2.是否可以使用其他 WiFi 解决方案,如 BRCM/QUALCOMM 等制造商提供的解决方案? 您的软件是否会提供支持?

感谢您的大力支持! 


Foxconn RD
约翰逊-李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    WiLink8上的 WLAN IP 使用 SDIO 总线与主机连接。 它不支持 PCIe 接口。 有关 AM65x EVM 上的 WiLink8集成、请参阅 https://www.ti.com/lit/an/spracl0/spracl0.pdf

    我们无法评论其他 WiFi 解决方案

    此致

    Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,Saurabh

    仅 WL1837MODCOM8I 模块不支持、或者除 SDIO 之外、所有 TI WIFI 模块都不支持其他接口?

    如果我们需要重新布局、除了 SDIO 接口、TI 还没有其他 WiFi 解决方案?

    此致

    Foxconn RD

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johnson、

    TI 提供2种类型的 WiFi 设备 - WiLink8和 SimpleLink

    对于 Linux 平台,TI 建议使用 WiLink8。

    SimpleLink 系列 WiFi 器件更适用于物联网应用 https://www.ti.com/wireless-connectivity/wi-fi/overview.html

    您是在 TI EVM 上测试它还是有定制板?

    此致

    Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,Saurabh

    由于我们希望使用 PCIe 或其他总线连接主机、而不是 SDIO 接口、因此我们希望将 wifi 重新布局到主板、而不是模块。  

    您 对我们有什么 WiFi 解决方案建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Johnson,

    我们的 WiFi SoC 不支持 PCIe 接口。

    根据我的理解,您是否正在设计新的板或该板是否已准备好进行评估?

    您是否在 AM65x EVM 上测试了软件?

    您的 WiFi 吞吐量要求是什么?

    此致

    Saurabh