This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:具有 SS、断电和上电序列的 TRF7970A SPI

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/975270/trf7970a-trf7970a-spi-with-ss-power-down-and-power-up-sequence

器件型号:TRF7970A

我的客户询问  使用 具有 SS 配置的 SPI 断电和上电的顺序

在断电期间、EN=0 EN2=1。

问题是、重新加电时、是否有针对此 IC 的任何序列请求?

在 EN=1之前,是否有任何要求?  首先启用 I/O_1和 I/O_2和 SS,然后启用 EN=1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Isogai、您好!

    要启动 TRF7970A、应保持数据表第6.3.3章(图6-3)中定义的序列:

    如果控制接口运行模式的 I/O 线路0 -2未固定连接到电源线路、则它们必须在芯片启用前保持稳定。

    此致、

    Helfried   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Helfried San。 感谢您的建议。