This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8520:CC8530

Guru**** 2924800 points

Other Parts Discussed in Thread: CC8520, CC8530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/975428/cc8520-cc8530

器件型号:CC8520
主题中讨论的其他器件: CC8530

您好,

我们 在项目中使用了无线数字音频流 IC。 我们是否可以为 CC8520和 CC8530等 IC 使用相同的代码。 需要相同的十六进制文件或我们需要更改的代码?

请告诉我们 我们需要使用的相同代码或我们需要为 这两个部件编写的不同代码。  

此致、

Mounika

8553984859。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个器件上都可以使用相同的代码、但 CC8520不支持 CC8530多个通道。 您将需要确保您的配置在 CC8530和 CC8520上均适用。

    此致、

    Daniel