This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:具有 Tensy 3.6的电池供电堆栈

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1160094/trf7970a-battery-powered-stack-with-teensy-3-6

器件型号:TRF7970A

大家好、

我正在尝试使用 TRF7970A 为 tensy 3.6创建屏蔽。 使用 tenensy 3.6的原因主要是因为它是一款功能强大的电路板、我碰巧拥有适合我的应用的合适外形尺寸、此外、 它有一个 SD 卡插槽、非常方便存储从我的 NFC 标签读取的数据。 我打算使用 SPI 与 TRF79xxx 通信。 我 对整个计划有几个问题:

在将电池连接到 TRF7970A 上的 Vin 时、是否明智地通过 TRF7970A 的 VDD_x 引脚为 MCU 供电(使用其 Vin 引脚)? 我在应用手册(SLOA205A)中看到过类似的内容、但鉴于我在电子产品方面的经验有限、我想确认我没有误解原理图。 一旦两个电路板都可以正常工作、我打算将控制逻辑电平的寄存器设置为3.3V (我可能会将其切断、使其与 Tensy 引脚稍微接近、因为它们的额定电压仅为3.6V)。

2.在电压电平降低的情况下、我是否必须在 TX_OUT 引脚上再次执行匹配、或者是否可以使用参考原理图中的组件? 我知道、必须根据天线的工作条件/外形来确定天线的匹配网络、为此、我们提供了有用的应用手册。

3.一般而言,我是否必须考虑到我还没有想到的其他事情?

感谢您的回复!