This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC26X2R1:是否可以采用模拟差分输入?

Guru**** 2448270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1137079/launchxl-cc26x2r1-analog-differential-input-possible

器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1

我尝试将4线制称重传感器连接到 CC26X2R1以使用 ADC。 在 Sensor Controller Studio 中、如何为具有差分模拟输出的传感器(称重传感器)配置引脚布局(这意味着我需要 CC26X2R1的差分输入)? "adcSelectGpioInput"只有1个引脚的参数、我看到的唯一差分选项是差分输出。

如果不可能实现差分输入、是否建议在称重传感器和  CC26X2R1之间使用信号调节器或其他硬件(最好使用放大器)? 谢谢!

称重传感器数据表链接: www.farnell.com/.../2849896.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wagner、

    以下是 指向 Sensor Controller Studio 帮助文档 和 ADC API的链接。  遗憾 的是、SimpleLink CC13XX/CC26XX 器件不支持 ADC 外设硬件上的模拟差分输入、因此传感器控制器或 ADC TI 驱动程序都无法满足此需求。  我建议您在 数据转换器论坛上申请 IC 建议

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC26X2R1能否接收 I2C 信号? SCS 中唯一的 I2C 示例文件不适用于 CC26X2R1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在任务资源中、在"Serial Interfaces"下找到 I2C Master。

    您可以从 LaunchPad SensorTag 套件(LPSTK)示例复制项目/代码资源、该示例演示了如何将 I2C 主设备用于 SimpleLink CC1352R1。

    此致、
    Ryan