This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:ISO15693 -从多个标签读取一个数据块

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1159957/trf7970a-iso15693---reading-a-block-of-data-from-multiple-tags

器件型号:TRF7970A

您好!

我可以使用16槽库存请求读取多个标签 UID。

Ping: 0108000304FF0000
设置 ISO15693模式: 010C00030410002101020000
AGC 切换: 0109000304F0000000
AM/PM 切换: 0109000304F1FF0000
16插槽库存请求: 010B000304140601000000

 它运行良好。 天线使用 SLOA241C 进行了调优- TRF79xxA 的天线设计指南。 现在、我有几个与该项目相关的问题。

  1. 是否有办法从库存请求中找到的每个标签中只读取一个块? 我是否使用"Select 0x25"和"Read Single Block (0x20)"命令? 我只需要以快速、非耗时的方式读取标签中的1到8个值。 实现这一目标的最佳方法是什么?
  2. 其中一根天线的尺寸约为260mm x 104mm。 一些标签直径为10mm。 考虑到天线和一些标签的尺寸差异很大、天线场中是否存在"黑"点并且它不会读取标签? 你推荐什么?

感谢你的帮助。

Robert