This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:可穿戴超低功耗跟踪器

Guru**** 2559410 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R, BOOSTXL-ULPSENSE, LAUNCHXL-CC1312R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/990155/cc1352r-wearable-ultra-low-power-tracker

器件型号:CC1352R
主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-ULPSENSELAUNCHXL-CC1312R1

大家好、

你好。

我们的客户正在寻找一款适用于可穿戴超低功耗跟踪器及其对应接入点的无线解决方案。 环境是室内工厂大楼、具有大量的信号阻断功能。 它必须始终保持连接、并由所有员工出于安全原因佩戴、并监控其生命体征。

接入点必须能够一次处理40-60个客户端。 接入点之间的距离可以是200英尺或以上。
他们从 BLE 开始、并很快地将这一想法折为折扣。 当他们了解 TI 的 Wi-SUN 解决方案时、他们正在关注 Lora。
鉴于 CC1352R 必须在多种环境下运行、它是否适合手腕式设备应用?

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    这听起来像是一款正在推出的产品!

    当您说40到60个客户我同意时、这不适合 BLE。  

    一个建议是使用 Wi-SUN。 这是一个网状网络、您可以在以下位置找到更多信息: www.ti.com/wi-sun 

    一个不同的建议是使用基于 TI 15.4-Stack 的星形网络。 在这种情况下、他们可以更详细地配置他们想要的网络、例如、如果他们担心范围、他们可以使用 SimpleLink 远距离5kbps PHY。 请访问 :https://www.ti.com/lit/swat015 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您关注这个 Marie!

    Wi-SUN 系列是否提供了任何器件建议?

    此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    请订阅电子邮件列表以获取所有最新信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marie、

    客户 订购了 LAUNCHXL-CC1312R1和 BOOSTXL-ULPSENSE。 他们想知道 LAUNCHXL 板上的处理器是否足以用于具有多少个传感器的可穿戴跟踪器? 他们计划在5到6个传感器上使用它。 这是可行的吗?

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    这可能取决于传感器及其接口。

    在 CC1312R1上、您将找到两个(实际上是三个)处理器、您可以使用主处理器(ARM cortex M4)和传感器控制器来操作传感器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Marie!

    佩戴式手腕等应用似乎具有传感器控制器。 您认为原因是什么?

    此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    我无法讨论特定的客户案例、但总的来说、我将对传感器控制器说这一点:使用传感器控制器通常会降低总电池消耗(因为您无需唤醒 M4处理器)。 这就是它对所有电池供电产品非常有用的原因。