This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC 调试器:最低 IAR CAN 版本

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC-DEBUGGER, CC2430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/988346/cc-debugger-minimum-iar-can-version

器件型号:CC 调试器
主题中讨论的其他器件: CC2430

大家好、我们想确认 CC 调试器是否可以在 IAR 7.20上工作、或者它可以运行的最低版本是什么?

谢谢你。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    您能否指定您使用的是哪个器件以及您将使用哪个版本的 IAR (MSP、ARM、8051)?

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    目标板为 CC2430、tje 调试器为 TI CC-Debugger。 IAR 8051就是 他们将要使用的东西。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好、我们是否对此进行了更新?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark

    支持 CC 调试器的 IAR 最低版本为7.51A。