This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:P1060898(TRF7970ARHBR)NFC 测试故障 FA 要求

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/989987/trf7970a-p1060898-trf7970arhbr-nfc-test-fail-fa-require

器件型号:TRF7970A

PCBA 功能(NFC 写入和读取测试失败)测试失败在 Jabil GZ 站点上发生,此 IC (TRF7970ARHBR)有助于驱动 NFC 功能;我们在我们一侧找不到任何异常,然后在 ABA 更改原始 IC (TRF7970ARHBR)后,这种现象消失了, 我们需要您的帮助来对缺陷样片进行进一步分析、在我们的 SMT 工艺之后、此驱动 IC 是否出现了问题? 以及可能的原因是什么?谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Qin μ A、

    我的理解是否正确、即您无法通过 NFC 进行读取或写入?

    有多少设备出现故障并出现这些症状?

    您是否使用了曲线迹线来检查是否存在泄漏?

    或者、您是否检查了此组件的一般电流消耗是否增加?

    请提供可疑 IC 的激光标记。

    提前感谢、致以最诚挚的问候

    Christian 小克 ö m

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chistian、

    我们在这一批中发现了66个缺陷,缺陷率为66/490,我们没有设备来检查漏电,我们将与测试团队确认其他信息,然后向您提供反馈,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我如何为您发送激光标记的图片?我们可以通过电子邮件联系您? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    刚刚与我的团队确认,两个问题的答案 是 a。我们无法通过 NFC 读写;b. 我们也没有检查工作电流消耗的条件,您能否帮助回调缺陷样片并为我们进行进一步分析? 这一事件对我们来说是如此紧迫,非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    现在是否有此案例的更新? 这对我们来说是非常紧迫的,需要你的快速反应,非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fu Qin、

    请原谅因公休而造成的延误。 这似乎是一个在论坛上无法临时解决的问题。 请  在此处输入所有相关数据、打开官方案例@ www.ti.com/.../createReturn.tsp。 收货地址和其他相关数据将在此处处理。

    再次感谢您迄今提供的宝贵意见!

    Christian