This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:请推荐一个初始 NFC 天线模式

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A, DLP-7970ABP, TRF7960A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/989734/trf7970a-please-recommend-a-initial-nfc-antenna-pattern

器件型号:TRF7970A
主题中讨论的其他器件: DLP-7970ABPTRF7960A

您好、TI 专家、

我的客户现在使用 TRF7970A 进行产品设计、但他们的 NFC 天线有问题。

他们没有任何人可以设计和测试 NFC 天线、因此他们希望获得 NFC 天线的初始模式。

他们将此天线用于读取器和写入器、而不是 NFC 标签。 尺寸为50mm X 40mm。

我在 TI.com 网站上找到了旧材料;

https://www.ti.com/lit/pdf/tidrjd6?keyMatch=TRF7970ATB&tisearch=search-technicaldocument

您能否检查此模式是否适合我们的用途?

或者、请检查是否有任何 NFC 天线的更新设计。

请检查此问题。 谢谢。

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    您找到的材料可用于此应用、但 尺寸比客户想要实施的材料小。

    首先、我想向您介绍我们的天线设计指南、其中还包括计算矩形天线的公式:

    http://www.ti.com/lit/pdf/sloa241

    另一个可用作设计参考的模块是 DLP-7970ABP Booster Pack:

    https://www.ti.com/tool/DLP-7970ABP

    旧且过时的 TRF7960A EVM 板包含一个55mm x 40mm 的天线。 这最接近 您的客户正在寻找的:

     e2e.ti.com/.../TRF796x_5F00_EVM_5F00_Rev_5F00_A1_5F00_PCB.pdf

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried、

    感谢你的答复。

    实际上、我的客户第一步考虑使用 DLP-7970ABP。 但我找不到任何有关 NFC 天线的数据。

    您能否检查是否有适合 DLP-7970ABP 的 NFC 天线模式?

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    由于这是公司 DLP 的设计、因此我们没有该天线的 PCB 数据。

    https://www.dlpdesign.com/rf/7970abp.php

    我建议采用 DLP-7970A Booster Pack 并测量天线或从可用的模块图片中获取图案。

    此致、

    Helfried