请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:ISO1044、 TCAN4550您好!
我有一个新项目来设计一个将 CANbus 和 J1939数据传输到无线器件的系统。 使用 CAN 收发器(例如 TCAN4550或 ISO1044)、我想将其连接到 Simplelink 器件或32位处理器。
我知道有一个适用于 CAN/J1939的 Linux 库(例如 <linux/can/j1939.h> and <linux/can.h>).
SimpleLink 或 Sitara 系列是否支持这些 Linux CAN 库?
对于此应用、推荐使用哪种微控制器或处理器?
此致、
G