This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ODBII 和 J1939处理器或微控制器

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1044, TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/988782/odbii-and-j1939-processor-or-microcontroller

主题中讨论的其他器件:ISO1044TCAN4550

您好!

我有一个新项目来设计一个将 CANbus 和 J1939数据传输到无线器件的系统。  使用 CAN 收发器(例如 TCAN4550或 ISO1044)、我想将其连接到 Simplelink 器件或32位处理器。

我知道有一个适用于 CAN/J1939的 Linux 库(例如  <linux/can/j1939.h> and <linux/can.h>).

SimpleLink 或 Sitara 系列是否支持这些 Linux CAN 库?

对于此应用、推荐使用哪种微控制器或处理器?

此致、

G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    所有 SimpleLink 器件都无法运行 Linux、因此这些库无法正常工作。  我知道某些 Sitara 系列器件可以、但最好在论坛中单独发帖。   

    至于 SimpleLink 示例、它们主要在 TI-RTOS 或 Free RTOS 上运行、但我不知道任何已经使用 TCAN 收发器完成的示例。  

    谢谢、

    JD  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 KD。  我将在 Sitara 处理器论坛上发帖。