This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:14443A 帧格式

Guru**** 2810885 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/988598/trf7970a-14443a-frame-format

器件型号:TRF7970A

您好!

我想知道在哪里可以微调14443A 协议帧格式? 我已经检查了 SLOA136、但没有协议15693那么详细。 基本上、我正在寻找类似这样的结果:

还有人能向我解释一下"标志"到底做了什么吗?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabrine、

    这些标志的含义特定于 ISO15693标准、 并在官方 ISO 文档中进行了说明。  这些文档必须由 ISO 组织购买、并且不是免费的。

    如果请求了一个资源清册周期、使用的数据速率和寻址模式、这些标志包含信息。

    此致、

    Helfried

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对旗帜来说还可以 但是、您是否有标准14443 A 的帧格式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabrine、

    请查看您的其他线程、在这些线程中、我 已经向您发送了读取/写入内存块的命令。

    我无法为您提供 DLP RFID2产品的进一步支持、因为所使用的固件已过时、已知存在问题、我们停止支持。  TI 不提供即用型读取器产品。  我们提供的 EVM 板用于评估 TR7970A 器件。   我们提供的固件包括支持 不同标准的基本功能、但仅用作客户自己开发的基础。

    请参阅 TRF7970A 常见问题解答、其中包含用于开发我们器件的资源的链接:

    https://www.ti.com/lit/pdf/sloa248

    有关其他信息和设计资源、请参阅我们的 TRF7970A 产品页面:

    https://www.ti.com/product/TRF7970A

    此致、

    Helfried